This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:需要 SN65DSI86的寄存器详细信息

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167998/sn65dsi86-need-register-details-for-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86
我们是否有比 SLLA425–2018年8月 SN65DSI86编程指南中更详细的寄存器文档?
例如、寄存器0x93、0x94、0x95似乎可以提供预加重和 SSC…之类的内容、但并非所有位都在本文档中介绍。
我需要调整信号以使眼睛更好地张开、因此调优指南将非常棒。
此外、我还看到描述中的一些错误、我是否有最新的指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    为了 了解如何更好地对 DSI86进行编程、我们在此处提供了常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、 这是一个很好的电子表格、但它不涉及信号完整性寄存器、我的客户已经仔细检查了他们的设置、电子表格确实有帮助、但他们仍然面临 DP 链路训练问题。   

    他们只能看到所描述的半自动培训、是否有其他文档可帮助尝试手动培训或快速培训?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我 不确定我是否理解问题的确切细节。 如果您更愿意在内部分享更多特定的详细信息、请使用问题症状、信号完整性寄存器读数和收集的任何其他支持数据的准确详细信息开始进行内部线程。

    同时、我将在内部询问哪些其他文档可能会对您解决此问题有所帮助。

    谢谢、

    扎赫