This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848QSQE-NOPB

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168135/dp83848q-q1-dp83848qsqe-nopb

器件型号:DP83848Q-Q1

专家您好:

 我们的客户设计采用 了汽车网关与 OBD 应用通信的 DP83848Q-Q1以太网 PHY 收发器100-Base-TX 设计。

当前 MAC 层无法读取 DP83848Q-Q1地址。 (MDIO 无法访问),我正在与客户一起调试 发现硬件配置引脚 PHYAD0引脚在 MDC 上电后仍然处于低电平  

客户是设计 NXP S32G SoC 与 DP83848Q-Q1连接,MII 接口的布局布线为~3cm,长度不会太长。 我随附了客户原理图和硬件加电测试结果。 您能否提供调试指南来帮助我们进一步进行调试?  

非常感谢

e2e.ti.com/.../DP83848Q-power-up-MDIO-cannot-access-issues.pptx

e2e.ti.com/.../FOR-TI_5F00_Roy-100BASETX-schematic-_2800_002_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请探测 clk_out、rx_clk、pfb1、pfb2、并尝试重置 PHY 以查看其是否恢复。  

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

     非常感谢您提供的信息,我已经查看了 pfb1和 pfb2不连接到 pfbout 引脚的客户原理图。 引脚返工后 PHY 可以正常工作。 谢谢你  

    罗伊