This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:转接驱动器不工作

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168527/ds80pci810-redriver-is-not-working

器件型号:DS80PCI810

各位专家:

 

我们在 路径上使用了两个转接驱动器、但它不起作用、当我们运行 PRBS31时、眼图始终以8Gbps 的速率闭合

测试方法/通道: FPGA ->转接驱动器-> 转接驱动 器->环回。  

供参考:在1G 测试,它工作正常, 8Gbps 在 PRBS7工作(眼图张开)。

我们已经尝试对均衡器进行微调、但这无助于解决问题。

 

根据我们的测试方法、路径中使用的4倍转接驱动器将 建议使用4倍转接驱动器(DS80PCI810NJYR)。  

 

请提供 您的建议  

此致

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我们通常建议在信号路径中使用单个转接驱动器。 在信号路径中使用更多转接驱动器会导致很难微调 EQ 设置。  

    我不确定这是否可行、但您可以将示波器置于第一个转接驱动器的输出端并优化 EQ 设置。 然后使用该 EQ 设置优化第二个转接驱动器。

    不过、这也取决于这两个转接驱动器之间的损耗。 我想损失越多越好。

    鉴于 PRBS7似乎比 PRBS31工作得更好、您可能希望增大交流耦合电容的值、以查看您是否注意到任何改进。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的更新。

    我们将尝试为您提供最新信息。

    此致

    Karthik