请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS80PCI810 各位专家:
我们在 路径上使用了两个转接驱动器、但它不起作用、当我们运行 PRBS31时、眼图始终以8Gbps 的速率闭合
测试方法/通道: FPGA ->转接驱动器-> 转接驱动 器->环回。
供参考:在1G 测试,它工作正常, 8Gbps 在 PRBS7工作(眼图张开)。
我们已经尝试对均衡器进行微调、但这无助于解决问题。
根据我们的测试方法、路径中使用的4倍转接驱动器将 建议使用4倍转接驱动器(DS80PCI810NJYR)。
请提供 您的建议
此致
Karthik