This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826I 是否适用于 EtherCAT 应用

Guru**** 2772835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168583/dp83826i-does-dp83826i-suitable-for-ethercat-application

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83826E

除了 DP83826E 之外、DP83826I 是否适用于 EtherCAT 应用?  

本文 如何以及为何将 DP83826E 用于 EtherCATRegistered应用(修订版 B) 有助于详细了解如何使用  DP83826配置自举引脚。 但为什么标题是 DP83826E?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiansheng、

    826E 和 I 都是相同的、只是不同的温度范围。 826I 符合 EtherCAT 标准

    此致、

    Alvaro