This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:SN75LVDS83B 问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168052/sn75lvds83b-sn75lvds83b-issue

器件型号:SN75LVDS83B

大家好、

客户 在 SN75LVDS83B 上遇到问题。

加电后、VDD 和 SHTDN 连接到 VDD、CLKIN 引脚接受来自 CPU 的一个 CLK 周期、但无有效数据。 然后、客户在 Y0M 发现一些异常脉冲发生器输出。 您可以参考附加的波形。 左图显示了 D0-D7上的 LVDS 输入信号(绿色)和 Y0M 上的输出信号(黄色)。 右图显示了 CLKIN (绿色)和 Y0M 上的输出信号(黄色)。 无输入时、在 clk 周期前后出现异常输出。

我怀疑,当 CLKIN 有输入时,带有向7个通道发送 clk 信号的设备此时不会输出任何数据,这可能会导致 CLK 输出的一些串扰。 我不确定。

您可以帮助评论这个问题吗? 谢谢!

谢谢!

BR。

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    当 SHTDN 被切换为高电平时、有一个特定的使能时间、在此时间内来自输出的数据无效。 6µs 时间 Ten 通常为1 μ s。 客户是否在 SN75LVDS83B 开启后向其发送恒定时钟?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    客户将 VDD 和 SHDTN 连接在一起、客户在1~2s 上电后提供 CLK 信号。 您可以参考以下信号波形。 蓝色的是 clk。 在周期1中、CLK 信号似乎受到噪声或其他因素的影响。 在周期2和5中、clk 是正常的。

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    客户是使用 SN75LVDS83B 的评估板还是使用定制板? 如果他们使用的是定制板、您可以发送布局吗? 让我们确保不存在串扰或耦合。

    如何在上述照片中测量信号? 您是否有设置图片?

    此致、

    插孔