This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:PCA9546A 和 PCA9517ADP 原理图审查

Guru**** 2797505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168408/pca9546a-pca9546a-and-pca9517adp-schematic-review

器件型号:PCA9546A
主题中讨论的其他器件:PCA9517

你(们)好  

您能否帮助回顾以下电路?

我们发现从器件没有 ACK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该电路中、没有从器件连接到 PCA9517。

    无论如何、请显示从器件上 SDA/SCL 信号的示波器波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能先回顾一下电路吗?

    我稍后将提供波形  

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所示的电路部分没有明显的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    PCA9546A:

    原理图引脚排列似乎与数据表引脚排列相匹配。  

    SDA/SCL 线路通过电阻器正确上拉至 VCC。 我确实需要确保 PCA9546A 输入侧的引脚12和13上存在上拉电阻。 我认为它们可能是原理图中不同页面的一部分。  

    VCC 上存在局部去耦电容器。  

    无需通过10kohm 上拉电阻将地址引脚连接到 VCC。 这些地址引脚可直接短接至 VCC 或 GND。  

    /RESET 被偏置。

    PCA9517:

    原理图引脚排列似乎与数据表引脚排列相匹配。  

    SDA/SCL 线路通过电阻器正确上拉至 VCC。

    存在 VCCA 和 VCCB 上的本地去耦电容器。  

    到目前为止、我没有看到原理图有任何明显的问题。 根据 Clemens 的请求、请提供 I2C 总线的示波器捕获以供进一步检查。  

    此致、

    Tyler