This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:用于电流限制和过压的经济型解决方案、如 TVS 二极管和限流开关

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168778/tpd1e10b06-economical-solution-for-current-limit-and-over-voltage-like-a-tvs-diode-and-current-limit-switch

器件型号:TPD1E10B06
主题中讨论的其他器件:TPD6S300A

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我需要帮助、以便为电流限制和过压选择经济的解决方案、例如 TVS 二极管和限流开关  

我之前选择了一些 TI IC、但遗憾的是、我花了太多时间才知道它们缺货

电源来自 USB C 端口5V 适配器。 作为一项预防措施、我希望在超过6V 的过压和超过500mA 的过流情况下固定电路板

我需要一个非常便宜和简单的解决方案。

解决方案必须有库存、最好为0.5美元/件1、000件"

我向 客户推荐了 TPD6S300A、下面是响应。

实际上、我将 USB C 仅用于电源目的。
我仅使用4个 USB C 引脚
1:电源
2:GND
3:CC1
4:CC2

我只需要电源轨保护、但无需其他引脚。
推荐的 IC 超出了我的要求。
我需要将电源轨电压限制为最大6V、并提供短路保护。
我根本不需要任何其他保护。
短路或过流保护应为500mA。 我不希望电源轨上的电流超过500或600mA。
这些是我所寻求的解决方案的最简单要求。
我希望我现在能更好地解释、您可以向我建议一些解决方案。
我想使用 TVS 二极管、但不确定是使用哪一个以及电流限制开关。

请告知以下解决方案是否足够。

www.ti.com/.../sszb130c.pdf

请提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    ESD/TVS 二极管旨在发生瞬态事件(ESD 冲击处于 ns μs 范围内)而非静态直流电压。

    如果您担心直流短路、这里的一种廉价解决方案是额定电流至少为500mA 的齐纳二极管 使用过流开关可能更好、但我不支持这些器件。 我正在电源开关团队中查看他们是否有任何建议。  

    此致、

    Sebastian