This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:针对 I2C 模式的 SCL/SDA 内部上拉/下拉值

Guru**** 2894830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168450/tusb216-q1-scl-sda-internal-pullup-pulldown-value-for-i2c-mode

器件型号:TUSB216-Q1

尊敬的团队:

我们想澄清一下 TUSB216-Q1 SCL1/SDA1内部 PU/PD 值。

请帮助确认以下认知是否正确?

I2C 模式(默认) 
SCL1:500K Ω PD
SDA1:500K 欧姆 PU

非 I2C 模式(默认)
CD:500K Ω PD
SDA1:1.8m Ω PD

如果 SDa1/SCL1都不使用、则意味着在使用案例的原理图上没有连接的 PIN3和 PIN4、
这对于应用程序是否仍然正常?


谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.是的,这些值应该是正确的。

    2.如果您不打算使用 I2C、是的、您可以将这些引脚保持悬空、如数据表第8.2节中的原理图所示。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan