This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0074:不存在输入时的电源电流

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0394, LMH0324, LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789433/lmh0074-supply-current-when-no-input-is-present

器件型号:LMH0074
主题中讨论的其他器件:LMH0394LMH0324LMH0384

大家好、数据表显示了待均衡化的电源电流与电缆长度之间的关系图、当没有输入信号时、我应该期待什么电源电流范围?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    电流消耗与长电缆相同。
    在 LMH0384及更高版本的均衡器(LMH0394或 LMH0324)中、我们实现了自动睡眠功能。 在此模式下、如果未检测到信号或载波、器件会完全关闭信号路径、功耗最小-大约为15mW。 如果此参数非常关键、您可以考虑其他器件。
    此致、Nasser