This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:接口电缆一侧或两侧需要 I2C 上拉电阻?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789292/tca9617a-i2c-pull-ups-required-at-one-or-both-sides-of-the-interface-cable

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9517A

我们使用 TCA9617A 缓冲器将外部的2块 PCB 与主 PCB 相连。 两个 PCB 都包含几个 I2C 芯 片(两个 PCB 总共3个)、并通过带状电缆与主板在同一 I2C 总线(在 TCA9617A 缓冲器的输出端)相连。 一个电路板的电缆长度约为0.5m、第二个电路板的电缆长度约为0.3m。 我们使用的最大 I2C 速度为400kHz。  

我的问题 是、对于 SDA 和 SCL 的拉电阻器值、您会在这里推荐什么? 您是否建议在电缆的两侧放置上拉电阻(例如、主板为10k、外部 PCB 为10k、因此总电阻值约为3k3? 或者、您是否建议在主板上仅使用一个上拉电阻器? 在我们的应用中、外部 PCB 将始终出现在这里、因为我们的软件会检查它们是否存在并已连接。

此致

Chris van der AAR

高级 硬件设计器

NTS 系统开发

荷兰埃因霍温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    您是否将两个 TCA9617A 连接在一起? 如果是的话,我会小心处理。 我建议您将器件的 A 侧连接到带状侧、B 侧朝向主板。

    "一个板的电缆长度约为0.5m、第二个板的电缆长度约为0.3m。 我们使用的最大 I2C 速度是400kHz... SDA 和 SCL 的拉电阻值? "

    上拉电阻值仍应基于上升时间:

    导线的电容是我们想要知道的。 5类电缆每米的电容约为50pF。 我希望您使用的电缆承载大约25pF 的电容。

    根据经验、每个 I2C 器件在 SDA/SCL 上的电容最大值应为10pF。

    这将为您提供运行方程所需的电容值。

    "您是否建议在电缆的两侧放置上拉电阻(例如、主板为10k、外部 PCB 为10k、因此总电阻值约为3k3?" 正如您在这里指出的、我建议在两侧上拉电阻器。 两侧的10k Ω 电阻器可同时提供约5k 的电阻(两个并联的等值电阻器基本上是原始值的一半)。 我在实践中看到、两侧都有上拉电阻有助于实现信号完整性。

    -------- 一些思考的食物-----------------------

    1米的5类电缆会产生大约500nH 的电感。 在您的情况下、我假设从您沿线的导线中、电感约为250nH、到导线的连接器可以进一步提高这些数字。 电感是电缆传输中的寄生干扰、因为它会在电路中产生瞬态影响。 (我指的是电感反冲事件)。 您可能会在传输中看到振荡、我会特别注意下冲、因为下冲可能会损坏 I2C 器件。 (我指的是大多数器件的绝对最小电流、其额定电压通常为-0.5V)。 我建议在您的电路中包含两个方面:

    1) 1)在电缆两端之前连接一个小型串联电阻。 这将有助于抑制电感、因为它会限制总瞬时电流。 可能为30~50 Ω。 如果有任何问题、请为电阻器添加一个占位器、并验证您是否看到下冲发生。 如果是、请用低串联电阻填充占位器。

    2) 2)从接地到 SDA/SCL 的肖特基二极管。 这将有助于钳制负摆幅并保护 i2c 器件。 二极管:BAT54A

    最后、TCA9617A 实际上可能会因您的频率和应用而过载。 TCA9617A 专用于高容性负载和1MHz 时钟频率。 该器件本身旨在能够灌入30mA 的电流、同时仍提供低 Rdson。 这通常是一件好事、但当我们谈论电感反冲时、这实际上意味着它会使电感反冲事件变得更糟、因为低电阻会导致更大的 di/dt (更大意味着更大的电压摆幅)。 您可能需要切换到 TCA9517A、它是一款类似的器件、但 Rdson 更低、支持400kHz。 它们都是引脚对引脚器件、因此您可以使用 TCA9617A 继续操作、但如果您发现其强下拉强度有问题、则可以稍后切换到 TCA9517A。

    带状电缆上的提示:您应该分离 SDA/SCL 线路、以便在可能的情况下它们不会直接相邻。 它们共用的寄生电容会在 SCL 和 SDA 之间引入串扰、并导致一些信号完整性问题。 我建议使用 GND 线将它们放置在中间。

    -------- 电阻计算示例---

    电缆电容(0.5m 电缆):25pF

    3个从器件:30pF

    布线电容:20pF

    CBus 总计:75pF (如果我错过了某个/边缘错误、我想舍入到100pF)

    对于400kHz 频率、TR=300ns、符合 I2C 规范

    应用手册中的公式(7)链接如下:

    RP (max)= 300ns/(0.8473*100pF)--> 3500欧姆

    我希望两侧都有两个近似于3500欧姆等效电阻的上拉电阻器,因此我可以选择两个7000欧姆电阻器..... 选择6000欧姆是因为我们希望有一些误差的空间,因为我们不考虑寄生电阻或可能包括的阻尼电阻器..... 这将得出3000欧姆的等效电阻、低于所需的3500。

    希望这对您的设计有所帮助、您可能希望稍后发布原理图以进行完整性检查、以防您认为自己错过了什么。 如果您无法在 e2e 上发帖、我可以在以下位置离线查看:duynguyen@ti.com

    -Bobby