This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:MIPI 转接驱动器 IC 要求

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789389/sn65dphy440ss-mipi-redriver-ic-requirement

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件: SN75DPHY440SS

大家好、

我的客户希望将 MIPI 信号传输到30cm 以上的距离、以便他们搜索 MIPI 信号转接驱动器 IC。 我搜索了我们的器件、似乎我们只有 MIPI 信号重定时器 IC、如 SN65DPHY440SS 和 SN75DPHY440SS。 那么、您认为这两个器件是合适的吗? 如果是、它们传输 MIPI 信号的最长距离是多少? 它们的传输距离是否可以超过30cm、甚至是40cm? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩

    30/40cm 的插入损耗是多少?它们要驱动的数据速率是多少?

    谢谢
    David