This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:用于 TUSB320的评估 GUI

Guru**** 2891680 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789441/tusb320-evaluation-gui-for-tusb320

器件型号:TUSB320

我们目前正在对组件进行最终选择、我们已经在查看您的 TUSB320产品。 由于没有用于监控和配置此 IC 的 EVM 软件、我们发现评估更困难、因此一直在寻找具有更简单评估模型和参考设计的替代组件。

我们很可能会与竞争对手一起合作、除非 TI 能够提供应用(EVM/.GUI)来轻松评估此组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    TUSB320可通过 GPIO 或 I2C 进行配置。 请参阅 TI.com 上的 TUSB320EVM (链接如下)。 如果客户想要一种配置 EVM 的简单方法、可以使用 EVM 上的 DIP 开关。 TUSB320 I2C 接口可与大多数通用 I2C 控制器配合使用、但我们没有用于 I2C 接口的 GUI。 为什么客户发现难以评估 TUSB320? 它们遇到了哪些问题?

    www.ti.com/.../tusb320evm