This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:TUSB551:您对靠近连接器或 CPU 有什么想法吗?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789396/tusb551-tusb551-do-you-have-some-ideas-about-near-the-connector-or-cpu-for-the

器件型号:TUSB551

我的客户希望在  x86板中使用 TUSB551。CPU 和接口之间的距离为35英寸。

 由于 TUSB551 是一个单通道转接驱动器、它只能补偿 CPU TX - TUSB551 -接收器插座

如何分配35英寸的距离?

将 TUSB551置于 CPU 和接收器的中间?

将 TUSB551置于靠近 CPU 的位置、还是靠近接收器插座的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seasat、

    TUSB551的放置取决于前置通道和后置通道的插入损耗。 如果客户知道其 PCB 5Gbps 时的插入损耗特性、则可以估算 TUSB551应放置在何处。 一条一般规则是前置通道插入损耗不应超过 TUSB551的最大 EQ。

    有关这些主题的更多信息、请参阅以下链接。

    e2e.ti.com/.../719929