This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:两个 PHY 之间的无变压器耦合

Guru**** 2532060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789059/dp83822if-transformerless-coupling-between-two-phys

器件型号:

参考"AN-1519"和数据表 DP83822低功耗耐用型10/100Mbps 以太网物理层收发器数据表(修订版 E)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一职位似乎没有按计划出来。

    [引用 user="user4339354"]

    器件型号: DP83822IF

    参考"AN-1519"和数据表 DP83822低功耗耐用型10/100Mbps 以太网物理层收发器数据表(修订版 E)

    要在一个 PCB 上连接其中的两个 PHY、我知道我需要  

    1. 使用100nF 电容器连接无变压器线路
    2. 通过将0x0024写入 rgister 0x0404、将 Tx 线路驱动器设置为 A 类

    将两个 PHY 上的 Rx 和 Tx 引脚上拉49.9欧姆至 VCC (在本例中为+1.8V)是否正确?  

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您与上述连接正确无误。 VCC 应连接到与 AVD 相同的电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ross。