This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401 -引脚99 (保留)

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788705/tfp401a-tfp401---pin-99-reserved

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP401

我的当前硬件设计将 TFP401的引脚99接地。  我们以这种方式制造了大约200块 PCB。  您能不能再简单介绍一下这个引脚的功能。

我们看到显示屏出现问题(基本上是伪迹)。  在对200个 PCB 进行返工之前、我想确认此引脚的功能和/或确定我们是否需要对组件进行返工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    根据数据表、该引脚必须连接高电平才能正常运行。 如果它连接到低电平、它将选择并启用 I2C 总线接口、并将一些外部模式选择引脚重新定义为 I2C 接口引脚。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  我们现在能够修改一个 PCB、并验证该更改是否解决了问题。  你没有告诉我我我想要听到什么、但绝对是我需要知道的!

    再次感谢、

    Brian