This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:电源管理禁用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788872/tusb8041-power-management-disable

器件型号:TUSB8041

您好!

我正在执行一个非常简单的集线器实现、并且希望使用最少数量的组件。 此设计不需要任何电源控制。

我稍微不确定如何实现这一点、尤其是 因为 FULLPWRMGMTz 引脚似乎在数据表中以相互矛盾的方式定义。 在同一节中、它有一个下拉电阻、低电平启用电源开关、而保持断开连接禁用电源开关。

I/O、PD 全电源管理使能/SMBus 地址位1/超高速 USB 连接状态
上行端口。
在复位失效时对引脚的值进行采样、以设置电源开关控制:
0 =支持电源开关和过流输入。
1=不支持电源开关和过流输入。
全面的电源管理是控制到下行端口的电源的能力
使用 PWRCTL[4:1]/Baten [4:1]的 TUSB8041A。
启用 SMBus 模式时、该引脚设置 SMBus 从地址位1的值。
如果未实现完整的电源管理和 SMBus、则可以保持未连接状态。
复位后、该信号指示上行端口的超高速 USB 连接状态
如果通过附加功能配置寄存器中的 stsOutputEn 位启用。 时间
使能值1表示上行端口连接到支持超高速 USB 的端口
端口。
注意:电池充电应用必须支持电源开关

您能否告知我此引脚(以及我需要设置的任何其他引脚)的正确配置以禁用所有引脚上的电源控制?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    啊、这一行是一个拼写错误:"如果未实现完全电源管理和 SMBus、则可以保持未连接状态。" 上一代集线器在该引脚上有一个内部上拉电阻器、该引脚是注释的来源、但该注释不适用于具有下拉电阻器的 TUSB8041。

    请为您的应用安装一个外部上拉电阻器。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    此外、该引脚只会将 TUSB8041报告的 USB 集线器描述符更改为 USB 主机。 它不会影响功能、但 USB-IF CV 测试可能需要。