This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:[DS80PCI810NJYT]支持带热插拔(插头)的 NVMe 应用程序

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788727/ds80pci810-ds80pci810njyt-support-nvme-application-with-hot-swap-plug

器件型号:DS80PCI810

作为标题,我们在实施热插拔方面有一些问题, NVMe x1 需要 PCI-E x4 来实施, 因此使用2个中继器 IC (配置:TX x8和 Rx x8)。

相位处于热插拔功能中、我们希望中继器可以单独控制4个通道(CH0~CH3或 CH4~CH7)本身、但中继器的 PRSNT#属于全局控制所有通道。

根据对 DS80PCI810NJYT 数据表的研究、  通过 SMBus 从模式寄存器映射、我们也许可以实现它。  

您能帮我们提供合适的解决方案或建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此 E2E 帖子。 请参阅相同的主题以了解答案。
    此致、
    Lee