This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有方案或 IC 可实现一个 HDMI 输入和两个 HDMI 输出?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788958/is-there-a-scheme-or-ic-to-realize-one-hdmi-input-and-two-hdmi-output

主题中讨论的其他器件:HD3SS215

是否有方案或 IC 可实现一个 HDMI 输入和两个 HDMI 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Boer

    您是否在寻找集线器或开关解决方案? 对于交换机、请查看 HD3SS215。 遗憾的是、我们没有集线器解决方案。

    谢谢
    David