This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E6B06:TPD1E6B06的最大和最小 I/O 电容是多少?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E6B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788818/tpd1e6b06-what-s-the-maximum-and-minimum-i-o-capacitance-of-tpd1e6b06

器件型号:TPD1E6B06

大家好、

TPD1E6B06的最大和最小 I/O 电容是多少?  

我刚才在数据表中看到了典型值。  

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、对于该器件、我们无法保证最小值和最大值。 如果您愿意、我可以为您提供典型的最小值和最大值。

    它用于什么应用? 我或许可以提出另一种解决办法。