This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:关于发起 Aaptation

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788411/ds125df410-about-initiating-aaptation

器件型号:DS125DF410

大家好、团队成员

我对7.5.20模拟适应有疑问。

描述了可通过设置和清除数据表中的寄存器0x2F 位0来初始化 CTLE 调整。

我在寄存器0x2F 中设置。 但寄存器0x2F 即使我等待了几分钟也未被清除。

启动是否需要时间?

到一个 reg 的输入顺序如下。

寄存器0x2F  0xB6→0xB7

2.寄存器0x0A 0x18→0x1C

3.reg 0x0A 0x1C→0x18

我复位 CDR.,但寄存器0x2F 没有改变。

此时的 ADAPT_MODE 仅为 ADAPT CTLE (寄存器0x31 0x20)

注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maegata、

    部分数据表中使用了以下措辞:
    "自适应也可由用户启动。 CTLE 调整可通过设置然后清除寄存器0x2F 位0来启动。"
    这意味着我们应该设置该位、然后我们应该复位该位。 该位似乎不能自行清除。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser。

    我知道我将 reg 从1更改为0。

    我应该观察什么电阻器来区分启动 CTLE 调整 已完成?

    注意事项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maegata、
    建议执行 CDR 重置、然后监控锁定状态。 锁定完成后、将调整 CTLE、CDR 状态机将使用最新的 CTLE 设置。
    此致、Nasser