This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:原始数据验证和特殊引脚交换案例

Guru**** 2926260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788737/sn75dphy440ss-raw-data-validation-and-special-pin-swap-case

器件型号:SN75DPHY440SS

工程师好、

我的客户对 SN75DPHY440SS 有两个问题。

问题1. 如何通过我们的 IC 验证信号正确性?

他们能否通过测试 S22和 S11来验证以获取正确的数据?(在数据表图4和5中)

问题2. 如果他们考虑了当前布局、并想按如下方式更改我们的引脚定义、是否允许这样做?

由于 CLK 在客户规格上为1.4GHz、这意味着他们希望使用数据引脚作为 CLK 引脚。

非常感谢! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pearl:

    Q1:是的、客户可以通过 S22、S11和 S12来测量回波损耗和插入损耗。 此外 、根据其 PCB 材料损耗和布线长度、它们可以估算插入损耗。 为了优化回波损耗、他们必须与 PCB 制造商合作、以确保 在不同的布线阻抗上具有严格的容差(5%至10%)。

    Q2:请注意、DPHY440使用 DDR、时钟需要低于750MHz (请注意数据表的第6.8节和图2)。 客户无法更改或交换时钟和数据连接。  

    此致、Nasser