This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:SD 卡接口 HC、XC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06, TPD1E04U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788364/tpd4e1u06-sd-card-interface-hc-xc

器件型号:TPD4E1U06
主题中讨论的其他器件: TPD1E04U04

尊敬的*:

我们知道 TPD4E1U06适用于标准 SD 卡接口、但它适用于 SD HC 和 XC 卡的速度吗?

此外 、使用 TPD4E1U06保护 SD 卡连接器的3V3电压也没有问题、因为 VRWM =5V?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D_零-

    SD HC 和 XC 卡接口的速度是多少? 如果您告诉我、我会发现您是一款合适的器件。 对于 TPD4E1U06、SD 卡应该是可以的、但是如果您想要最高可靠性的解决方案、我建议使用工作电压为3.3V 的 TPD1E04U04。

    谢谢、
    阿尔茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alec、

    我有 u-processor 的规范、它说

    SD/SDIO 规范3.01版

    -0-100MHz 时钟
    -使用4条并行数据线(SD 的 SDR50或 DDR50)时每秒高达400兆位(I THIN 每通道100 Mbps)
    - SDR12、SDR25、SDR50或 DDR50模式下的数据传输


    UHS- ISDHC、SDXC 和 SDUC50MB/s
    (SDR50、DDR50)
    104Mb/s (SDR104)3.01

    www.sdcard.org/.../

    PCB 上已经有:TPD4E02B04DQAR 和 TPD4E1U06DCKR

    此致、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大卫杜-

    这两个选项都可以正常工作、电容足够低、不会导致数据速率或工作电压问题。

    谢谢、
    阿尔茨