This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:USB ID 引脚

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, TPD4E05U06, TPD1E05U06, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788360/tpd4e02b04-usb-id-pin

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06TPD1E05U06TPD4E1U06

尊敬的*:

我们可以在 USB OTG ID 引脚上使用 TPD4E02B04吗?

ID 引脚的基准电压是多少?

我们还可以在 D+和 D-线路上使用 TPD4E02B04吗?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD4E02B04的额定电压仅适用于3.3V 系统、如果 USB OTG ID 引脚是5V 容限引脚、则需要使用电压更高的器件。 我建议将 TPD1E05U06作为一个很好的单通道选项、或将 TPD4E05U06作为一个四通道选项、如果您想用一个器件覆盖所有引脚、则可以使用该选项。 TPD4E02B04绝对可以保护 D+/D-线路、但根据您使用的 USB 速度时间、它的电容可能低于所需的电容。  

    此处使用的 USB 速度是多少?

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alec、

    USB 2.0 HS (480Mbps)。

    您是否建议将 TPD4E1U06用于 USB2.0 HS 和 ID 引脚?

    此致、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维-


    是的、TPD4E1U06非常适合 USB 2.0 OTG