This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:发送器输出时钟问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788913/sn75lvds83b-transmitter-output-clock-problem

器件型号:SN75LVDS83B

大家好。 我有 FT810、它可以通过 RGB 接口(G057QN01 V2显示屏)显示320x240像素。

我正在尝试驱动一个使用 LVDS 接口的新 LCD。 接下来显示:具有800x600像素的 G084SN05 V9。  
我使用 SN75LVDS83B FlatLink 发送器从 RGB 转换到 LVDS 接口。 但显示屏未打开、背光未打开。 经过一些检查、我发现从 SN75LVDS83B 到 LCD 的输出时钟信号有噪声、输入时钟 正常。 该噪声是可以接受的、还是可能是 LCD 未打开的原因? 我不明白为什么发送器的输出时钟会有这样的噪声。

发送器的输入时钟:

从发送器到 LCD 的输出时钟:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yury、

    您是否已检查显示器是否有任何问题? 即使是有噪声的时钟、我也希望在显示屏上看到一些东西、而不是任何东西。

    此外、您是否遵循数据表第20页上的加电顺序?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 是的、所有工作都已开始。 问题出在背光电缆。 但令我非常惊讶的是、LCD 能够处理如此嘈杂的信号。
    据我所知、数据表中的加电顺序不是必需的条件。 通过应用、我只能控制信号数据和背光开/关引脚。 所有其他引脚均由硬件工程师固定:VDD、VCC、背光调光、并在上电期间同时激活。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yury、

    正确、不需要该序列、但仅推荐用于某些系统。 那么、您的显示屏现在是否没有问题? 噪声可能是由 PCB 布局造成的。 您可以参考此应用手册、了解用于降低噪声的未来设计: www.ti.com/.../snla302.pdf

    此致、
    I.K.