This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14:它们的最大负载是 SN65LVDT14芯片可以处理的吗?

Guru**** 2514435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788662/sn65lvdt14-is-their-a-maximum-load-that-the-sn65lvdt14-chip-can-handle

器件型号:SN65LVDT14

我正在寻找这些芯片的最大负载是多少(即、我想了解我可以从多个 PCB 上的多个压降和扇出中得到的最大负载)。 数据表上的哪些规格有助于找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    虽然未直接指定输出驱动电流、但请注意 VOH/VOL 的额定电流为8mA、因此器件应该能够提供此类电流。
    此外、您还可以查看 VOH 与 IOH 以及 VOL 与 IOL 的典型特性图。 但是、请保持在中间、这些是典型特性、不能保证。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您正在讨论单端侧。 如果情况不是这样、请告诉我。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我所说的是双端....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    差分(LVDS)端遵循 LVDS 标准、可驱动3.5mA (典型值)电流、从而在100 Ω 终端时产生350mV 电压。 这在 LVDS 标准(TIA/EIA-644-A)中指定。 理论上、LVDS 驱动器可以驱动多分支配置中的32个 LVDS 接收器、 但在实践中、数量将更少、具体取决于驱动器到接收器的距离、连接类型/电缆、残桩长度(中间为未端接接收器、因为最后一个接收器只有一个端接)等。 以下应用手册详细分析了多分支 LVDS 的示例、如果您想大致了解更多相关信息。
    www.ti.com/.../slla054a.pdf

    此致、
    相位