This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:待机模式下的 VIO 电源

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788951/tcan1044v-q1-the-vio-supply-in-standby-mode

器件型号:TCAN1044V-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V

大家好、

我想知道在 TCAN1044V 的待机模式下是否需要 VCC (5V)?

在 TCAN1042V 中、数据表显示 VIO (3V3)可以是待机模式下的唯一电源。 但我在 TCAN1044V 中找不到任何相关说明。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    TCAN1044V 在待机模式下不需要 VCC 轨。 就像 TCAN1042V 一样、它只能由 VIO 轨供电。 我们将尝试确保这一点在未来的数据表中清晰明了。

    此致、
    最大