This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:完全未检测到 XIO2001

Guru**** 2858990 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, XIO2001EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788523/xio2001-xio2001-not-detected-at-all

器件型号:XIO2001

您好!

我们有一个包含 XIO2001的设计。 它源自 XIO2001EVM。 Linux 和 Windows 都无法识别此板。 请查找随附的示波器屏幕截图、包括 VDD3.3V、VDD1.5V、PERST、GRST 和 REFCLK。 我认为上电顺序似乎还可以、但如果存在3.3V 辅助电压(始终存在于 PC PCIe 连接器上?)、则始终会解压的格栅除外。 一个奇怪的现象是 REFCLK-信号(也作为示波器屏幕截图附在这里)。

由于 XIO2001链路显然未处于活动状态、我不期望它提供任何 PCI 时钟、但存在来自 PCI_CLK0的11MHz 方波。

我还随附原理图、非常感谢您的评论。 谢谢你。

此致。

(在本图中、VDD_AUX (73)连接在0.1uF 电容到 GND 和1k 到 VAUX 之间、在用零欧姆替换1k 后、它将始终格式变为3.3V)。

e2e.ti.com/.../XIO2001Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmet、

    3.3V 和1.5V 电源稳定后、GRST#应取消置位。 它们看起来是在系统中同时出现的、这可能会使器件处于不良状态。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anyiam:

    感谢您的回答。 如果您仔细观察第一幅图像、您会发现 grst 不是从零伏开始。 只有当 GRST 在内部上拉至 VDD_AUX 时才可能实现、VDD_AUX 始终存在于主板 PCIe 连接器上、而不受电源开/关条件的影响。

    查看 REFCLK-、我认为 REFCLK 选择引脚上可能有一个上拉电阻器、我们可能在 Error 中选择了125MHz 选项。 确实存在1.2VDC (为什么?) 该引脚、但它以10k 的速度下拉。 现在、在所有这些之后、我想可能是 PCB 出现了故障。

    有什么想法吗? 谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我让电路板正常工作。 事实证明、焊接过程有故障、峰值温度超过 PNP 封装规格70摄氏度。 在用正确的方法第二次替换 XIO2001之后、它工作正常。

    关于 GRST、数据表指出该引脚始终上拉至 VDD_33_COMBIO、只要存在 VDD_33_AUX、我就会看到该引脚-在没有3.3V 主电源的情况下、辅助电源可能存在- grst 被上拉至~2伏。 如果是这种情况、则无法实现数据表中所述的加电序列。 我必须从 PCIe 连接器(B10)上断开 VDD_33_AUX 并使用电容器将其旁路。

    再次感谢。