This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:针对不同电源电压启用信号连接

Guru**** 2808925 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552, SN74LVC2G125, SN74LVC1G08, THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788278/thvd1552-enable-signal-connection-for-different-supply-voltages

器件型号:THVD1552
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G125SN74LVC1G08THVD1452

大家好、员工

针对不同的电源电压启用信号连接

问题1:
使用 SN74LVC2G125 2Y-OUT (3)驱动 THVD1552 RE (2)。
SN74LVC2G125的 Vcc 为3.3V。
THVD1552 VCC 为5V。

THVD125 RE-引脚在内部上拉至 Vcc (5V)。
(2MΩ 端子泄漏电流为5V/μ A = 2.5uA)

SN74LVC2G125 2Y 输出在 Vcc (3.3V)时为高电平、但 RE 引脚在5V 时上拉。
电流可能从5V 反向到3.3V (重新引脚→2YOUT 引脚)。
是否存在将不同信号线与不同 Vcc 相连的问题?

问题2:
使用 SN74LVC1G08 Y (4) OUT 驱动 THVD1552的 DE (3)。
SN74LVC1G08的 Vcc 为3.3V。
THVD1552 VCC 为5V。
THVD125 DE 引脚在内部下拉至 GND。
SN74LVC1G08的 Y 输出为
VOH:VCC-0.15V (3.15V)
电压:0.1V
THVD125 DE 端子为
VIH:2V
电压:0.8V
SN74LVC1G08 Y 引脚(4) THVD1552 DE (3)似乎不是问题。

请告诉我上述问题。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自助餐厅、

    电流有可能从 THVD1552 Vcc 流经 REB 流入 SN74LVC2G125。 但是、由于内部上拉电阻器很大、因此电流应该很小。 如果您有兴趣、不妨 看看采用3.3V 电源的 THVD1452。 如果您必须保留设计并希望防止这种情况发生、可以参阅此应用手册。

    e2e.ti.com/.../2068.3V-MCU-to-5V-XCVR-Interface.pdf

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao