This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:器件规格问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788560/sn65dsi86-device-spec-question

器件型号:SN65DSI86

尊敬的团队:

请帮您检查以下问题吗? 谢谢你。

SN65DSI86是否支持 MIPI 命令模式?

2.我们是否可以将通道 B 悬空、只将通道 A 用作 MIPI DSI 输入?

SN65DSI86是否支持 PSR?

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    ​DSI86不支持命令模式。 命令模式只对 DSI 面板有意义、而不是 DSI86等 DSI 转 eDP 桥有意义。 eDP 面板的控制必须通过 AUX 接口完成。

    2.您可以将未使用的通道 B 保持未连接状态。

    由于 DSI86是连接 eDP 的 MIPI DSI 桥、因此 GPU 负责发送 PSR 命令。 客户需要参考 eDP 规范、以明确了解需要编写的内容和订购的内容。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第8.4.5.9节。

    谢谢
    David