This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB320LAI:参考软件代码

Guru**** 2553590 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788538/linux-tusb320lai-reference-software-code

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

工具/软件:Linux

尊敬的 所有人

     是否有用于 TUSB320LAI 的任何参考软件代码? 请发送给我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了

    TUSB320LAI 是基于状态机的设计、无需任何参考软件代码。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以没有初始化? 并且只需要主机直接从 I2C 接口读取寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了

    正确、TUSB320器件提供并使用配置通道(CC1/2)逻辑来确定 USB 端口的连接和分离、角色检测、电缆方向和 Type-C 电流模式。

    谢谢
    David