This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:R111电阻设置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788512/sn65dsi86-r111-resistor-setup

器件型号:SN65DSI86

大家好、

ES1器件和生产器件是什么意思? 为什么 R111在两个配置中不同?

2. 我应该在实际应用中使用什么值?  

3. HPD 的高电平是否必须大于2.2V?  为什么我们的主板可以在1.7V 以下上电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff

    ES1是工程师样片、您应遵循生产器件的指南。

    在51k 串联电阻器上测量的热插拔检测阈值为2.2V、因此为了使 SN65DSI86检测有效的热插拔插入、HPD 上的电压必须高于2.2V。

    谢谢
    David