主题中讨论的其他器件: TIDA-00982、 TIDA-00928
您好:
先生,现在我复制一个 DP83TC811EVM 板供工程使用,我想使用两个 EVM 板连接到互联网。图如下所示,一个 RJ45连接到 comupter,另一个 RJ45连接到路由器。我尝试了很多次, 但似乎无法成功。是否有任何问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
先生,现在我复制一个 DP83TC811EVM 板供工程使用,我想使用两个 EVM 板连接到互联网。图如下所示,一个 RJ45连接到 comupter,另一个 RJ45连接到路由器。我尝试了很多次, 但似乎无法成功。是否有任何问题。
您好:
主席先生,很抱歉,我再次上传一个问题,通常,如果两个 EVM 板都可以使用这种方法访问互联网e2e.ti.com/.../3581.Protel-SchematicV10.pdf
您好:
Modi,我确定 SRAP、RBIAS 电阻为1%,在要求范围内,I Laos 测量了 TX_CLK 和 RX_CLK,两个信号都 是25MHz 时钟,但不可预知,除了两个时钟信号,其他信号如 TX_D (3:0)、RX (3:0)、TX_EN、RX_EV- -没有任何信号,LED_0-1,LED_1-1信号仅通电,我无法猜测系统进入哪种模式。
您是否可以给我一些建议。
此致、
GET
您好:
Geet Modi 先生, 抱歉,我仍然找不到根本原因, 我测量了 TX_CLK 和 RX_CLK,两个信号都 是25MHz 时钟,但不可预见,除了两个时钟信号,其他信号如 TX_D (3:0)、RX (3:0)、TX_EN、RX_EV- -没有任何信号,LED_0-1,LED_1-1信号仅在 Ping 功能期间通电,我无法猜测系统进入哪种模式。
另外,当我想购买电动汽车板时,我在 您的网站中找到了商店外的产品。
请告诉我如何找到根本原因。
此致
Jonahtan
您好:
最后,我找到了根本原因,因为 RX_ER 和 CRS 信号未加电。 现在它正在使用 RJ45通信。但当我想使用光转换器配置时,我感到困惑,我使用了 sp83822IF IC,带配置,在数据表中,COL 应该配置模式2或3 (ZHCSFD6A–2016年8月–2016年8月修订版), 这意味着,FX_EN 设置为1,但当我检查以下规格时,发现 COL 配置为下拉。
我弄错了吗?
此致、
Jonathan