This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:关于 DP83TC811EVM 连接到互联网

Guru**** 2538150 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM, TIDA-00982, TIDA-00928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800322/dp83tc811evm-about-dp83tc811evm-connect-to-internet

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-00982TIDA-00928

您好:

   先生,现在我复制一个 DP83TC811EVM 板供工程使用,我想使用两个 EVM 板连接到互联网。图如下所示,一个 RJ45连接到 comupter,另一个 RJ45连接到路由器。我尝试了很多次, 但似乎无法成功。是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您看到的问题是什么? 您是否看到100Base-T1和100Base-TX 端口都链接在一起?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你的回应。

    实际上,当我同时连接两个 EVM 时,我无法 将连接 到计算机 ,我怀疑这两个 EVM 都使用了一些物理 ID,因此我更改了 EVM 82811和83822物理 ID 中的一个,然后再次连接,计算机显示链接。 但最终信息是"本地网络受限或无法链接"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查 PHY 寄存器0x0001以了解 DP83822和 DP83811上的链路启动状态?

    此外、请分享电路板的原理图。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       我无法访问 PHY 寄存器,实际上,如果 EVM 可以通过访问互联网来工作,我只想验证一下,下面是原理图的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       先生,关于我的问题的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    原理图未附在您之前的响应中。
    您能不能附加原理图。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       主席先生,很抱歉,我再次上传一个问题,通常,如果两个 EVM 板都可以使用这种方法访问互联网e2e.ti.com/.../3581.Protel-SchematicV10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忽略接口配置,实际配置与 EVM 配置相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请分享您的电路板有问题的原理图。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       主席先生,请问在原理图方面有何问题?

    此致,

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享原理图。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      尊敬的 geet Modi,请参阅附文。 请忽略2线接口.e2e.ti.com/.../4431.Protel-SchematicV10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图。

    几个问题:

    1.使用 RGMII 或 MII 的接口是什么 ?

    2.少数电阻器(搭接、RBIAS)需要为1%。 您是否已对其进行了处理?

    您是否看到 RX_CLK 发出的时钟?

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      Geet Modi 先生,我完全了解 DP83TC811EVM 原理图 ,因此我使用 RGMII 接口,关于 搭接、RBIAS 电阻器,我将对其进行测量并将其更改为符合1% 。 对于 RX_CLK,我将测量它们并向您显示。

      非常感谢您的支持。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

         Modi,我确定 SRAP、RBIAS 电阻为1%,在要求范围内,I Laos 测量了 TX_CLK 和 RX_CLK,两个信号都 是25MHz 时钟,但不可预知,除了两个时钟信号,其他信号如 TX_D (3:0)、RX (3:0)、TX_EN、RX_EV- -没有任何信号,LED_0-1,LED_1-1信号仅通电,我无法猜测系统进入哪种模式。

        您是否可以给我一些建议。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我上周外出了。 您是否能够找到根本原因?


    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       Geet Modi 先生, 抱歉,我仍然找不到根本原因,  我测量了 TX_CLK 和 RX_CLK,两个信号都 是25MHz 时钟,但不可预见,除了两个时钟信号,其他信号如 TX_D (3:0)、RX (3:0)、TX_EN、RX_EV- -没有任何信号,LED_0-1,LED_1-1信号仅在 Ping 功能期间通电,我无法猜测系统进入哪种模式。

       另外,当我想购买电动汽车板时,我在 您的网站中找到了商店外的产品。

       请告诉我如何找到根本原因。

    此致

    Jonahtan

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请重新检查网上商店。 我会再次储备。

    我建议您首先尝试 EVM、然后查看您的电路板和 EVM 之间的差异。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      最后,我找到了根本原因,因为 RX_ER 和 CRS 信号未加电。 现在它正在使用 RJ45通信。但当我想使用光转换器配置时,我感到困惑,我使用了 sp83822IF IC,带配置,在数据表中,COL 应该配置模式2或3 (ZHCSFD6A–2016年8月–2016年8月修订版), 这意味着,FX_EN 设置为1,但当我检查以下规格时,发现 COL 配置为下拉。

    我弄错了吗?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我似乎无法上传图片,我从文档 TIDA-00982中获得了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本期为 TIDA-00928

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本期为 TIDA-00928

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、将 COL 更改为模式2/3将启用光纤。 此外、请启用信号检测引脚并将其连接到光纤收发器。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、

    GET