This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:如何在 DP83TC811EVM 上写入固件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM, MSP430F5529, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801445/dp83tc811evm-how-to-write-firmware-on-dp83tc811evm

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529USB-2-MDIODP83TC811

尊敬的支持团队

我想  使用 DP83TC811EVM 上的 USB2-MDIO 工具访问 phy 寄存器。

USB 似乎   未检测到并 写入 MSP430固件。

您能否教您如何编写固件?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomohiro、

    请按照 EVM 用户指南了解如何对 MSP430工具进行编程和使用。

    www.ti.com/.../snlu231.pdf

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung-San

    感谢您的快速响应。

    1)关于用户 指南中的4.1 ez-FET 固件, 文件 Flash_eZ-FET_DP83TC811EVM.bat 在哪里?

    2) MSP430F5529安装在 DP83TC811EVM 上,但 MSP430F5529 Launchpad 是否需要写农场用具?

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄三

    如果您能回答、我将不胜感激。

    此致

    永川体野郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomohiro、

    EVM 应已加载固件。 它应该可以与 USB-MDIO GUI 一起使用。 我不确定为什么您无法访问这些寄存器。 多个 EVM 会发生这种情况吗?

    如果您需要使用 MSP430、请参阅此链接 www.ti.com/.../MSP-EXP430F5529LP

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 我遇到了同样的问题-控制器 MSP 似乎没有刷写、并且没有软件闪存文件

    正如 snlu231 (eZ-FET_DP83TC811EVM.bat)中的 Mationen?

    请帮助。 我们希望评估您的芯片、但不像在纸张中进行解码那样简单。

    谨致问候 Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 产品线团队:

    我有相同的问题。  
    请在下面告诉我


    1. EVM 上是否有用于写入固件的 LaunchPad? 或者、我是否需要另一个 MSP430 Launch Pad 将固件写入板载 MSP430F5529?  

    2. eZ-FET_DP83TC811EVM.bat位于何处? 我在 TI.com 中的任何位置都看不到它。  

    Ito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请对此做出回应!

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 的支持团队

    我尝试使用另一个 EVM、但 问题未得到解决。 请告诉我解决方案。
    此致
    永川体野郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 应加载 FW 并可与 USB-2-MDIO 工具配合使用。

    如果由于某种原因板载 MSP430无法正常工作、您可以购买 Launchpad 并连接到 J9以访问 DP83TC811的寄存器。

    有关 MSP430驱动程序和 MDIO 工具的更多信息、请参阅此应用手册中最近发布的器件的第2.2.3节: http://www.ti.com/lit/ug/snlu237/snlu237.pdf

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我成功地访问了 USB-2-MDIO。


    基本上、似乎有必要移除 J26跳线以通过 USB 进行访问、

    并在 www.ti.com/.../snlu237.pdf 上安装了2.2.3.1 MSP430驱动程序。

    在移除 J26的情况下进行 USB 连接时、安装并识别驱动程序。

    之后、启动 USB-2-MDIO 工具、并可根据用户指南执行电阻器访问

    (www.ti.co.jp/.../snlu197.pdf)。

    此致

    永川体野郎