This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:未获得正确的3.3V 输出电压、有时会进入负范围

Guru**** 2510015 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A, SN74LVT125, DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801948/ds90lv048a-not-getting-proper-output-voltage-3-3v-and-sometime-go-in-negative-range

器件型号:DS90LV048A
主题中讨论的其他器件: SN74LVT125DS25BR100

我没有获得3.3V 输出。

但在4V 至5V 的范围内、也在负范围内。

我已将 CMOS 信号的连接输出连接到灌电流 IC 输入。

我附上了原理图和输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它应该提供大约3.3V 的电压、但可能会更小、具体取决于负载。 您似乎具有一些过冲和下冲、这会使峰间值更高。 这可能是由于其连接的负载、包括示波器探头。 是否尝试在无负载的情况下查看信号?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该波形仅在没有负载的情况下出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您之前提到过什么是"灌电流 IC"? 其输入的特征是什么?
    这也可能与设置本身相关(探头、范围、连接...)。 您能否仔细检查设置、或许还可以尝试其他探头? 请提供设置的所有详细信息。 谢谢。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、灌电流 IC 为 SN74LVT125。我已将 DS90LV048A 的输出连接到 SN74LVT125。SN74LVT125的输入特性与我之前连接的 OUT 波形相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    负载的输入阻抗(灌电流 IC)非常高、根据您对端接所做的操作以及距离的长度、您可能会受到反射。 请注意、DS90LV048A 输出的上升/下降时间非常短(~1ns)。 到负载的距离有多长?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灌电流 IC 放置在非常靠近 DS90LV048A 的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果是这种情况,则很可能是测量设置问题(探头/电缆、示波器端接...) 。 是否可以再次检查设置? 此外、请提供设置的所有详细信息。 谢谢。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经听过你一段时间了。 您是否能够解决此问题? 我将关闭此主题、但如果您仍然需要支持、请随意回复、它将再次打开。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在负载和无负载情况下获得过冲和下冲。

    我连接了1.8mA 负载。

    我已移除灌电流 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我们提供您设置的完整详细信息。  与输出端完全连接的是什么、包括探头、示波器的输入阻抗等  电缆、=和布线的长度。 路上是否有连接器?

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器探头为10倍。 示波器探头 器件型号- TPP0500B

    3.9pF 是探针的电容器。探针10Mohm 的阻抗。

    我已附上设置图片。

    从连接器到 DS25BR100 (缓冲器)的布线长度为1536mil。

    从 DS25BR100 (缓冲器)到 DS90LV048A 的布线长度为1641mil。

    连接器与1米长连接器之间使用非屏蔽双绞线电缆。

    我已经在10MHz 至100Mhz 的频率范围内进行了测试。

    但是、每次在有负载和无负载的情况下提供下冲和过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6类电缆用于连接器与连接器之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yaser

    我已於六月二十二日作出回覆。

    但到目前为止、您的一方尚未收到任何回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    很抱歉耽误你的回答、但6月22日是星期六!

    过冲的原因很可能仍然是阻抗不匹配。 DS90LV048A 的输出阻抗较低(20-30 Ω)。 如果布线特性阻抗为50 Ω、则可以尝试在 DS90LV048A 的输出端添加~25 Ω 的串联电阻器。

    此致、

    相位