This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TUSB9261:TUSB9261很可能找不到 SATA 器件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805118/ccs-tusb9261-tusb9261-have-probability-cannot-find-sata-device

器件型号:TUSB9261

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:


我们使用 TUSB9261、但很可能找不到 SATA 器件。

正常吗?

以下为原理图:

e2e.ti.com/.../C_5F00_SSD_5F00_ODD_5F00_V5KP_5F00_SCHEMATIC.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们查看您的原理图时、您使用的是哪个固件版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:


    目前,我们使用 TUSB926x_FW_v1.06_USB3_only.bin、校验和:9271 和操作系统:Win10 64位。

    e2e.ti.com/.../TUSB926x_5F00_FW_5F00_v1.06_5F00_USB3_5F00_only.bin.zip

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 XO 引脚上看到时钟信号? 它是25MHz 还是40MHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian
    它是40MHz。
    有其他要检查的项目?   需要更新固件?
    如有、请告知我。
    谢谢、
    此致、
    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从何处获取此固件? 因为没有我们的固件仅称为 USB3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    最终客户是 Pegatron Corp、 那么您的固 件 版本不 是非官方发布版本吗?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我们为 TUSB9261发布的固件文件中没有一个文件名中包含"USB3_ONLY "文本。  此固件来自哪里?

    此外、您是否会尝试 E2E 问题 TUSB9261:软件问题中提供的解决方案?  它说明了系统应使用的固件。

    根据您的原理图、SATA 极性看起来没有交换。  默认固件假设 TX SATA 信号存在极性交换、这与 TUSB9261DEMO EVM 中的实现方式类似。  这可能是找不到 SATA 设备的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian


    找不到 STAT 设备,我们需要重置计算机可以正常工作。
    现在、我们将尝试 A-B-A TUSB9261 EVM 进行验证。

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请在得到结果时更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待更新