This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:无法输出 SYNC 信号

Guru**** 2931460 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805318/tfp401a-q1-cannot-output-sync-signal

器件型号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他器件: TFP401

尊敬的支持团队;

我将以下波形输入到 TFP401A-Q1。

但是、在每时钟1像素模式下、我无法从 TFP401A-Q1获取 SYNC 信号。

顺便说一下、我可以在每时钟2像素模式下获得 SYNC 信号。

请帮帮我。

e2e.ti.com/.../5430.Waveform.pdf

此致、

 山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masaaki-San、

    您指的是哪种同步信号? 输入时钟的频率是多少? 它是96MHz 吗?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否仍然存在?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anyiam-San:

    很抱歉我迟到了。

    因为当您发布回复时、电子邮件没有发送给我。

    我将确认频率。

    请稍等。

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anyiam-San:

    我确认了您的请求。

    同步信号是 HSYNC。

    输入频率为96MHz。

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Masaaki-San、

    在 每时钟2像素模式下、96MHz 不在支持的频率范围内。 根据您的原始帖子、您确定每个 时钟1像素模式存在问题吗?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anyiam-San:

    我认为您提到的 ODCK 不在规格范围内。

    但96MHz 是输入时钟(HDMI 时钟)。

    在2像素模式下、ODCK 为48MHz。

    因此、ODCK 在规格范围内。

    是这样吗?

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaaki-San、

    你是对的、我错了。 我正在考虑具有类似功能的不同器件。  

    奇怪 的是、您没有在每时钟1像素模式下获得任何同步信号。 您是否仍然能够看到输出 ODCK 时钟和 DE 信号?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anyiam-San:

    很抱歉我迟到了。

    我将输入格式从 HDMI 模式更改为 DVI 模式。

    之后、输出了同步信号。

    感谢您的热情支持。

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaaki-San、

    我很高兴听到您解决了这个问题。 在 HDMI 模式下、HDMI 流是否包含音频? TFP401应与 HDMI 输入配合使用、但如果 HDMI 流包括音频、它将无法正常工作。

    此致、

    I.K.