This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335:EVM 在运行期间发生故障、仅连接到计算机

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8335EVM, LM8335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805889/lm8335-evm-failure-during-operation-only-connected-to-computer

器件型号:LM8335

尊敬的 TI 支持团队:

LLM8335 EVM 在运行期间死亡、请查看 您在运行期间是否遇到类似故障:  

           LM8335EVM 仅连接到我的笔记本电脑和 MIPI 端口上的一个从器件(使用1.8V)。 它只是在我读取/写入数据时运行、它只是停止工作。

大约两年前也发生了类似的事情。 我买了三块板、一块在一个月后停止工作。 另两个国家至今一直在工作。 第一个死亡的人被替换了,但我从未发现它有什么问题。

谢谢、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这是我第一次听说这种情况。 您是否可以提供有关器件损坏前发生的情况的任何其他详细信息? (意外地从 PSU 和 EVM 上拔出 GND?)

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否有可共享的此更新?

    谢谢、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:
    是的、 "我将晶体更改为20MHz、电路板完全没有响应。 然后、我还将电容器从20更改为10pF。 同样、电路板也没有响应。"

                 我不确定您所指的是哪款处理器,唯一的电路/ IC 是 TI 提供的 EVM 板上的电路/ IC。 这是需要以20MHz 的频率驱动 SCLK 的处理器。  是否需要选择不同的 VIO 脉冲周期?"

     这有什么帮助吗?  或者其他哪些信息会有所帮助?


    我与 Bobby 在 LM8335上的另一个主题 为"锁定"、但问题/活动似乎是相关的。

    谢谢、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    听起来这可能是处理器的问题。 您能否为我提供处理器的数据表、晶体数据表、晶体周围的原理图和负载电容。

    我们可能还需要验证20MHz 晶体是否可以向器件输出20MHz 开关频率。 (我很确定这需要对处理器进行软件更改)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:
    此问题仍然存在。  您能否帮助思考 EVM 可能损坏的任何其他原因?
    收到的最新信息/线索:
    "  LM8335EVM 仅连接到我的笔记本电脑和 MIPI 端口上的一个从器件(使用1.8V)。 它只是在我读取/写入数据时运行、它只是停止工作。

    大约两年前也发生了类似的事情。 我买了三块板、一块在一个月后停止工作。 另两个国家至今一直在工作。 第一个死亡的人被替换了,但我从未发现它有什么问题。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    从所提供的信息中、没有关于发生什么的线索。

    它可能是某种瞬态事件或 ESD。

    如果没有进一步的线索或损坏的器件进行故障分析、我们就不知道发生了什么。

    -Bobby