This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:固件的 SPI 加载#39;芯片输入信号发生下冲

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800987/tusb9261-spi-loading-of-firmware-input-to-the-chip-the-signal-masive-undershoot

器件型号:TUSB9261

您好!

我要重新打开一个问题、因为它意外关闭了。

我使用此部件是为了将大型存储设备连接到 CPU。

在使用 SPI 加载固件期间、我注意到在芯片的输入上、信号具有一个令人印象深刻的下冲、并且只有下冲、没有过冲。

它达到-0.8至-1V 左右。这是否会损坏部件、是否超出 AMR? 原因可能是什么。 SPI 直接连接到 EEPROM。

我无法获取波形、因为它处于封闭网络中。

该波在1.6ns 内从低电平变为高电平、然后下降1.1n。 上升看起来良好且稳定、但下降具有大约-800mV 的纹波。 我想获取指定此 IO 的最大下冲或 AMR 的数据表。

非常感谢!

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何注意到闭合网络中的下冲? 系统是否具有相同的接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了示波器和有源探头。 我无法从该网络中获取捕获。 使用的接地是系统的接地、它靠近信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它似乎在您的系统上具有大量的反射、它是否也仅发生在 SPI 引脚或其他引脚上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只在1个引脚上发生、即 SPI 数据输入(MISO)。 还要注意、只有当信号从"1"逻辑下降到"0"时才会发生这种情况。  

    如果您可以向我发送这些行中包含 AMR 的数据表、我会很喜欢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能下降时间太快、我将在电路板上检查此问题、并看到我们有或没有同样的问题。
    我们仍然不确定它是否是由测量引起的、因此您可以打开包装箱并在靠近器件的位置进行测量。
    最大负值应为-500mV、我认为我们无法将其更改为-800mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是直接在线路上进行测量的。 如果有特定的数据表可以很好地指定 AMR。  

    正在等待您的最新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、什么是 AMR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的差、绝对最大额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们可以更改为-500mV、但-800mV 可能太大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  

    非常感谢!