This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS881:SN65HVS881内部 LDO 损坏、5VOP 引脚对地短路。

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802712/sn65hvs881-sn65hvs881-internal-ldo-is-broken-5vop-pin-short-circuit-to-gnd

器件型号:SN65HVS881

大家好、

   我的客户在 其 I/O 板中使用了许多 SN65HVS881。

它具有生产功能。 但他们发现 SN65HVS881 5VOP 引脚对地短路、这种情况经常发生。 下面是它们的 SCH。

你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!  

    当5VOP 上发生接地短路故障时、设置条件是什么? 5VOP 引脚是5V 输出、可为低功耗隔离器供电。 在您的原理图中、似乎有一个5V 电源连接到5VOP。 请您澄清一下吗?

    谢谢、  

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢您的帮助!
    没有任何特殊条件,只能在产品中工作,有时会损坏。
    您能在 SCH 中看到 R155、它是 DNP、这意味着5VOP 没有5V 电源。
    你有什么建议吗? 它是否会过输入电压?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!
    观察到的故障率是多少、这意味着在测试了多少个器件中有多少个器件发生了故障? 故障症状是否始终与5VOP 对地短路相同?
    受损引脚上可能会出现一些瞬态、从而导致短路。 是否为您的生产测试捕获了波形?
    谢谢你。
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    它是产品故障、而不是测试故障。 10%的器件发生故障。 故障症状始终与5VOP 对地短路相同。
    很难捕获波形。 您知道什么类型的瞬态会损坏引脚吗? 以及如何保护它?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、  

    我将接管对 Helen 的支持。  此问题是否仍然存在?  您在调查后是否有任何其他更新或新问题?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的帮助!

    您知道什么类型的瞬态会损坏引脚吗? 以及如何保护它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    如果不了解波形的更多信息、我只能推测出超出建议运行条件的任何瞬变。  许多客户使用钳位二极管限制电压和串联电阻器来限制电流。

    谢谢、

    Adam