主题中讨论的其他器件:DP83869
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
您能帮您再次确认我们的原理图吗?
尤其是 在设置自举引脚时、
欢迎提出任何建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
更新如下
请参阅数据表第9.5.3节、了解建议的复位连接。
我的 RST 从外部连接到 FPGA 并由 FPGA 发送。 
规格上的 RC 选项更改为预留模式。 没关系吗? 
2. LED[2:0]搭接看起来不正确。 没有 RGMII 时钟偏移自举。 有关自举配置、请参阅数据表第9.5.1节。
请参阅 snla318/pdf、查看应用程序是否要连接到 SFP
连接器未配置为1000Base-X?
3.对于 LED,LED 保留为0,1,LAN 活动信号为 LED 0?
4.终端 客户的规范定义如下
1x 电力以太网、用于未来实现 Crypto 接口10/100/1000Mb。 该端口通过 FPGA 进行路由。
FPGA 信号是 RGMII、但我发现一些需要 SGMII 的信息、然后可能 支持10/100/1000Mb。
那么最终应用将是 RGMII--SGMII--SFP 连接器?
我们的新原理图如下所示、您能帮您再次确认吗? 欢迎提出任何建议