This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:原理图审阅

Guru**** 2429900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802733/dp83869hm-schematic-review

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能帮您再次确认我们的原理图吗?

尤其是 在设置自举引脚时、

欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    请参阅数据表第9.5.3节、了解建议的复位连接。

    2. LED[2:0]搭接看起来不正确。 没有 RGMII 时钟偏移自举。 有关自举配置、请参阅数据表第9.5.1节。

    请参阅此应用手册、了解如何将器件设置为不同的工作模式: www.ti.com/.../snla318.pdf

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    更新如下

    请参阅数据表第9.5.3节、了解建议的复位连接。

    我的 RST 从外部连接到 FPGA 并由 FPGA 发送。
    规格上的 RC 选项更改为预留模式。 没关系吗?


    2. LED[2:0]搭接看起来不正确。 没有 RGMII 时钟偏移自举。 有关自举配置、请参阅数据表第9.5.1节。

    请参阅 snla318/pdf、查看应用程序是否要连接到 SFP

    连接器未配置为1000Base-X?


    3.对于 LED,LED 保留为0,1,LAN 活动信号为 LED 0?


    4.终端 客户的规范定义如下

    1x 电力以太网、用于未来实现 Crypto 接口10/100/1000Mb。 该端口通过 FPGA 进行路由。

    FPGA 信号是 RGMII、但我发现一些需要 SGMII 的信息、然后可能 支持10/100/1000Mb。

    那么最终应用将是 RGMII--SGMII--SFP 连接器?

     

    我们的新原理图如下所示、您能帮您再次确认吗? 欢迎提出任何建议

    e2e.ti.com/.../DP83869_2D00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉、推送了、是否有此更新?

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    更新后的原理图看起来正常。

    如果要使用 RGMII 至 SGMII 模式、请参阅应用手册 www.ti.com/.../snla318.pdf 中的第1.4节

    请注意、在 RGMII 至 SGMII 桥接模式下、SERDES 接口在此模式下作为 SGMII MAC 器件运行。 因此连接的 SGMII 器件应为 SGMII PHY。 例如、SGMII SFP 将在您的应用中工作。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    感谢您的回复。
    那么、DP83869是 PHY 桥?
    我们不需要在 DP83869与 SFP 连接器之间添加 PHY?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉推送、是否有更新?

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉推送、是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    如果 DP83869配置为 RGMII 至 SGMII 模式、则用作桥接器。

    如果您将 SGMII 接口设计为 SFP 接口、它将与 SGMII SFP 配合使用。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    参考资料 snlu237
    N 和 P 之间需要串联端接电阻器
    如果使用 SGMII SFP,参考图片字符串2 49.9加0.1u 到地面吗?

    仍为100欧姆或无备件?


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    EVM 提供将 SGMII 接口连接到 SFP 或 SMA 的选项。

    无需使用100 Ω 电阻器端接 SGMII。

    对于采用 SGMII 接口的 SFP 设计、您可以将 SO_P/N 和 SI_P/N 直接连接到 SFP 模块。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。

    我将继续并关闭该线程。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen