This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:CAN 收发器的小型 PKG 支持计划

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805956/tcan330-small-pkg-support-plan-for-can-transceiver

器件型号:TCAN330

各位专家:

TCAN330支持 SOT23 (3x3mm)。 TI 是否计划支持更小的 CAN 收发器封装?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San、

    对于 TCAN330和未来的 CAN 器件、目前未计划采用比 SOT23更小的封装。 您是否看到过更小封装的请求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    是的。 由于 PCB 尺寸小、我们需要更小的 PKG CAN。
    下面的内容看起来可以支持3x3 PKG。
    www.tij.co.jp/.../TCAN1044-Q1

    此致、
    Uchikoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchikosi-San、

    是的、这是正确的、TCAN1044可以支持3mm x 3mm VSON 封装、我们的 TCAN1042器件也是如此。 这是否足以满足客户需求?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您的确认。
    在这种小型 PKG 尺寸上、TI 是否有工作电压为3.3V 的器件?
    此致、
    Uchikoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San、

    如前所述、我们只有采用 SOT-23 (2.9mm x 1.6mm)封装的 TCAN33x 系列。 我们的其他3.3V CAN 收发器仅采用 SOIC 封装。

    TXD 和 RXD 是否需要与 CAN 总线一同为3.3V? CAN 收发器的哪个部分需要在3.3V 电压下运行?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    我们的系统不支持5V 电源轨、因此 MCU 接口为3.3V。 我们正在使用 TCAN33x SOT-23。

    此致、

    Uchikoshi