This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:如果 DS90UB936和 DS90UB935都处于同步模式、则它可以#39;t 被锁定

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801424/ds90ub936-q1-it-can-t-be-locked-if-both-of-the-ds90ub936-and-ds90ub935-are-in-sync-mode

器件型号:DS90UB936-Q1

大家好、

客户表示如果 DS90UB936和 DS90UB935都处于同步模式、则无法锁定。 当使用非同步模式时、936是正常的。  我是否可以知道发生了什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Annie、

    您能否了解两个器件上的 MODE 引脚配置在工作时和不工作时的情况?
    它们是否更改了寄存器值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、无法在同步模式下锁定、936模式 PIN 配置如下:

    935模式 PIN 配置如下:

    2.如果无法锁定上述同步模式、客户将936的0X58寄存器更改为0X5A (936在非同步模式下工作)。 此时935不变,935和936可以锁定,锁定稳定。

    3.根据以上1和2,通过修改0X30寄存器935并更改为0X4A (935也在非同步模式下工作),此时935和936也可以锁定。 锁定非常稳定。 读/写前端传感器也正常、视频传输正常。

    总结:两端可以在非同步模式下正常锁定、视频传输正常。 在同步模式下、它不能被锁定。 您会向我分享您的建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Annie:

    请勿更改寄存器0x30和0x4A。

    在同步模式下、它们需要在936上写入以下序列:
    1) 1)在寄存器0x4C 中选择了正确的 Rx 端口。 如果使用端口0、则写入0x01。
    2) 2)寄存器0x58应设置为值0x5E。
    3) 3) 0x6D 的值应为0x7C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们有相同的问题、

    936 MODE 引脚处于 MODE#4、935 MODE 引脚处于 MODE#0

    在无法锁定上述同步模式的情况下、客户将936的0X58寄存器更改为0X5A (936在非同步模式下工作)。 此时935不变,935和936可以锁定,锁定稳定。

    但我们无法 读取/写入前端传感器、我们在 STP 模式下使用、如何设置935/936?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    您似乎遇到了一些硬件问题。 请检查与您的 DES 的 REFCLK 连接。 您还需要检查 PoC 网络和布局。

    935侧和936侧的外部时钟值是多少?