This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:DS15BA101

Guru**** 2984150 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801621/ds15ba101-ds15ba101

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件:DS15EA101、

我的客户使用 DS15BA101 + DS15EA101、 某些 DS15EA101 " LOS (PIN15)"将失败。

客户提供 DS15BA101输入/输出信号  

-请帮助您查看电路是否正常?

- DS15BA101和 DS15EA101耦合电容。 是1uF 还是0.1uF?

还有其他建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    查看 DS15BA101输出、发现出现故障时、输出似乎会静音(请注意、眼图中间有一条线)。 请注意以下事项:
    1)。 DS15EA101 IN+:我期望 C425引脚1上连接49.9 Ω 电阻接地(请注意 DS15BA101 www.ti.com/.../ds15ba101.pdf 的图7 )。 您的原理图中是否有这种情况? 在没有50 Ω 终端的情况下、这可能会产生高反射、这可能会对 DS15BA101的运行产生负面影响。
    2)。 我注意到您在 DS15BA101的引脚4上使用487 Ω 电阻器。 如果将该值增加到953欧姆、会发生什么情况。 您是否再次看到相同的问题?
    如上所述、请尝试检查1号和2号、并告知我。 一旦我们注意到#1或确保您具有50欧姆的端接电阻、我们还可以尝试另一项操作。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请参阅以下电路

    第一: 是的! 将49.9 Ω(R426)连接到 GND

    2:我将再次尝试将 RVO 增加到953欧姆测试、并更新为您的结果。

    如果您有其他建议、请告诉我。

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    在 DS15BA101输出上-目前、我们只有49.9欧姆的 VCC。 您能否在此引脚上再添加49.9欧姆电阻。 该电阻器的另一侧连接到1uF 电容器接地。 我正在检查 OUT+和 OUT-上是否具有平衡阻抗会有所不同。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

    还可以! 我将尝试您的建议。

    RVO 增加到953欧姆可以改善连接条件、但输出电压会降低。(请参阅随附的测试图片)

    客户使用的是 RG58/U 同轴电缆,是否有任何电缆长度限制?

    感谢您的热情支持。

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    将 RVO 更改为953欧姆将降低输出电压摆幅。

    请在您运行另一个实验时告知我们、并告知我们结果。 让我们首先在开始时为 RVO 使用953欧姆电阻。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我的客户使用 RG-58U 50欧姆同轴电缆,他们知道 RVO=953欧姆或487欧姆,限制的长度是多少?

    如上面的测试结果所示、RVO=953欧姆可以提高输出电压摆幅、但波形也会减小、因此需要缩短电缆长度。

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    RVO = 953欧姆和487欧姆是限制。 我们必须在此范围内选择 RVO。 否则 、如果 RVO 小于487欧姆、则可能具有长期可靠性。 这可能导致 elctro-migration。 此外、如果您将该电阻器增加到953欧姆以上、我们可能没有最佳输出眼图。 请使用此范围内的电阻器值。

    此致、Nasser