This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:用于以太网合规性测试的 DP83848I。

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805571/dp83848i-dp83848i-for-ethernet-compliance-testing

器件型号:DP83848I

您好:

DP83848I 的以太网合规性测试记录如下所示。 超出+Vout 差分输出电压。 是否有纠正的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RBIAS 电阻器的容差是否为1%?

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha:

    感谢您的回复! RBIAS 电阻已完成、请参阅以下 sch。 还有其他想法吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您遇到故障并通过测试的电路板总数是多少?

    在进行测试时、您是否使用了100欧姆差分终端?