This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:TUSB8041A 兼容性问题...

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806413/tusb8041a-tusb8041a-compatibility-issue

器件型号:TUSB8041A

尊敬的 Sirs:

我的客户在其产品中使用 TUSB8041A、发现外部 SSD 驱动器存在兼容性问题。

Mac book -->检测到 SSD 驱动   程序为 USB3.0设备正常。

Mac 手册--> TUSB8041A--->仅 SSD 驱动  器,始终检测为 USB2.0设备

请帮助输入您的注释以了解调试方向。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    基于这一有限的信息、我首先要问您在 Mac 手册和 TUSB8041A 之间连接的上行电缆是否是 USB3.0电缆。 我假设 SSD 和 Mac 书籍之间的连接是 USB3.0电缆、如果您使用从 Mac 书籍连接到 SSD 的相同电缆将 TUSB8041A 连接到 SSD。 您使用什么平台连接到 TUSB8041A、这是您设计的板吗? 如果是、我能否查看原理图?

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    用于测试的主机系统是 Mac Book 和 NB (Windows)。

    客户用于测试的电缆都是用于上行和下行连接的 USB 3.0电缆。

    客户使用自己的设计板和 TI EVM 进行了测试、但问题相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请向我提供您的原理图和测试计划吗?

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    您对测试计划意味着什么?

    正如我所知、这只是有关 USB 器件检测的问题、例如 U2或 U3 for Mac Book (带/不带 TUSB8041A)、我不知道是否需要测试计划。

    原理图、我将在得到后进行更新。

    BTW、客户电路板和 TI EVM 可能会出现相同的问题。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    测试计划是您用于测试此系统的过程的分步细分、并提供尽可能多的详细信息。


    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter: 还需要帮助吗?