This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB954-Q1

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS, DS90UB953-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806687/ds90ub953-q1-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:SN75DPHY440SSDS90UB954-Q1

我们将两个 CMOS 传感器1080p60连接到两个 SN75DPHY440SS 和两个 DS90UB953。 我们将两个 VPOC 绑定在一起、通过使用一个直流/直流转换器节省板载空间。 我随附原理图供您查看。 我们只有一个通道在工作。 另一个通道正常、保持10秒、然后消失。

1.您认为常见的 VPOC 会有什么问题?

2.原理图上遗漏了什么?

也可能是解串器 DS90UB954 Side?e2e.ti.com/.../3D-Driver-Board_5F00_SCH.PDF 上的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    您是否曾尝试单独为它们供电、或许可以使用外部电源供电? 如果是、结果是什么。

    此致、
    Mandeep Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在原理图方面、我只能评论 DS90UB953-Q1、没有发现任何问题。 我注意到的一件事是、您在 SER 上使用双通道配置。 在 Ser 和 DES 的寄存器中是否正确配置了这一点?

    要确认、如果您仅配置摄像机 A、它是否起作用? 如果您仅配置摄像头 B、它会起作用? 问题是它们何时一起运行?

    您是否期望同步视频? 您是否在 DES 上配置了该配置? 如果是、您是否尝试过轮询?

    您从每个摄像机发送的总视频吞吐量是多少?

    此致、
    Mandeep Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mandeep、

    每个摄像头(每个通道)一次工作、而不是同时工作。 是的、DES 配置为同步视频。 每个摄像头的视频吞吐量为1080p60 10位 RAW。

    我不熟悉轮循。

    我们将尝试单独供电、看看它是否会产生任何影响。

    此致、

    Sam Sangani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    使用单独的电源是否幸运?

    我不知道您在 CSI 上有开销、但知道这些器件 FPD-Link 上的最大 CSI 为3.328G。 这样可根据 DS90UB953-Q1提供1.664Gbps 的数据、只需确保不超过此值即可。

    我们在 DS90UB954-Q1数据表中介绍了循环/最佳操作。

    此外、您是否提供了内部电流同步或外部电流同步?

    此致、
    Mandeep Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    还有其他问题吗?

    此致、

    Mandeep Singh