This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31T:器件上的使能引脚

Guru**** 2906430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26C31T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803702/ds26c31t-enable-pins-on-device

器件型号:DS26C31T

目前正在就是否需要终止两个 ENB 引脚进行辩论。  目前、我们将其中1个(ENB')连接到 GND、但另一个连接浮动。  根据器件的数据表、这2个引脚将或组合在一起表示无需将其他 ENB 连接到 VCC/GND。  这种情况是不是或将其保持断开会导致器件输出出现潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefanie、

    只要/ENABLE 接地、无论 ENABLE 处的逻辑状态如何、DS26C31T 器件都将启用。 不过、一般而言、最好不要将逻辑输入悬空、因为这会因输入结构而导致功率耗散增加。 您可以在此处阅读有关该行为的更多信息:

    www.ti.com/.../scba004d.pdf

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的快速响应时间和文档。 我还有一个问题、我刚才在原理图上注意到了。 输出端接方式与数据表建议的方式不一致。 它们几乎被视为单端网络。 设计人员将100欧姆电阻器与每个输出串联、而不是将它们用作 OUT 和/OUT 引脚之间的端接电阻器。 话虽如此、这些网位于非常小的电路板上、在到达连接到电机的连接器之前、可能只需1-2英寸的行程。 但这些不是延期终止的事实是否会对申请造成风险? 我们看到电机速度不一致、很快就会被归类为电机故障。 我想知道该驱动器的错误设计是否会导致滞后。 你有什么想法?

    谢谢!

    Stefanie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefanie、

    我对迟迟不作出答复表示歉意--我必须在上周忘了点击"答复"按钮。

    收发器不需要差分端接即可正常运行。 对于可以观察到传输线路影响的较长距离应用(即电缆延迟不明显小于输出转换时间)、这将提高信号完整性;我希望它对2英寸连接没有好处。

    我认为100欧姆下拉负载也不会给输出带来太大的问题。 您可以参考数据表中的图11至14、以查看预期的驱动器输出高电平和低电平与输出电流(随输出电阻而变化)。

    尽管如此、此处的原理图可能会有所帮助、因此我可以确认我对电阻器连接的理解是正确的。 另外一个有助于调试的方法是在系统正常运行以及出现问题时监控电机接收到的差分信号的两半部分。 这样、我们就可以看到问题是否由通信接口引起、如果是、信号问题的性质是什么。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    没问题。  我自己已经被淹没了,所以我理解。  我们的设计似乎存在间歇性故障、实际上这是一个非常简单的设计。  我复制了下面的原理图。  一个连接器连接到移动轴的 Electrocraft 电机、另一个连接器连接到控制板。  我希望 PCB 上的短距离不大、但我开始想知道它与控制器板之间的长电缆是否是一个因素。  请看一下、当您有时间思考时、请告诉我。  SEN1器件是一款 Honeywell 光学传感器、可检测轴何时接合/分离、DS3将会关闭和打开。  如果您对此设计有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Stefanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefanie、

    感谢您提供原理图。 (虽然请注意、我已将其从您的帖子中删除、因为我确实看到它被标记为机密、这是一个公共论坛。 如果您希望继续私下讨论、请告诉我、我可以给您发送电子邮件。)

    我误解了您之前对100欧姆电阻的评论。 由于这些引脚连接在收发器输出和连接器之间、它们将导致信号振幅的某些损失(尤其是在接收端实现差分端接时)。 例如、如果接收器使用100欧姆端接、则两个100欧姆串联电阻(差分对的每一半各一个)会导致67%的信号损耗。 因此、如果您不确定接收侧是否具有高阻抗输入、则最好深入了解这一点。 您可以使用示波器来验证接收器的差分信号振幅、也可以尝试绕过串联电阻并查看性能问题是否得到解决。

    除此之外、我对该器件的使用没有真正的顾虑。 如果您有任何方法在问题发生时探测通信线路、我认为我们会学到很多。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、非常感谢您删除了原理图。  我认为这是一个私人论坛。  是的、请向我发送电子邮件、这样做可能更容易。  您给我发送电子邮件后、我将在此处回复您的笔记、我们将继续。  我很感激!

    谢谢、

    Stefanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefanie、我们周三(6/5)给您发送了一封电子邮件、但尚未收到回复。  不用担心、如果您没有机会查看它、我只想确保它不会卡在垃圾邮件文件夹中。  谢谢、Sean